This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769:AFE7769:布局建议||射频侧

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7769, AFE7769D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1196166/afe7769-afe7769-layout-suggestion-rf-side

器件型号:AFE7769

您好!
根据布局要求、我们将在设计中使用 AFE7769 。我们计划以以下方式放置 SSRF 部分。

我们计划在顶部和底部(即 TX 和 RX)提供屏蔽隔离  
和 ORX 信号、我们计划在顶层和底层布线、GND 平面位于顶部和底部。
为了实现布线的可行性、我们可能需要在 TX 和 RX 的单端信号上使用一个过孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    请为上述查询提供您的意见  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavan、

    我认为这需要进行一些讨论:

    相关信息

    [引用 userid="543492" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1196166/afe7769-afe7769-layout-suggestion-rf-side "]我们计划提供顶部和底部屏蔽的隔离,即(用于 TX 和 RX) 

    请告知 RX 内和 TX 内的通道间隔离要求。 评估这一点的最佳方法是在 AFE7769 EVM 上检查这一点、以确保 RX 通道本身或 TX 通道本身内的通道间隔离是可以接受的。 我们在数据表中提供了规格。

    隔离方面最令人担忧的限制实际上是平衡-非平衡变压器和电感器等无源器件。 由于平衡-非平衡变压器和电感器具有磁性、因此这些无源器件之间的泄漏很明显。 最好在布局中以垂直方式放置它们。 请告知 VVDN 是否具有这些无源布局的相关经验。 设计的机械金属室还应考虑通道间无源隔离。

    [引用 userid="543492" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1196166/afe7769-afe7769-layout-suggestion-rf-side "]为了实现路由的可行性,我们可能需要在 TX 和 RX 的单端信号上使用一个过孔[/引用]

    我相信这是好的。 我正在进行以下测量:您可以将 RX 差分迹线+差分匹配组件+平衡-非平衡变压器保留在一层上、然后将单端过孔转换到所需的顶层或底层。

    有助于我们分析的是 VVDN 提供 RF 线路的初步方框图、并指示哪些组件与 AFE7769位于同一层(无需通过转换)、哪些组件位于另一层(需要通过转换)、 并注意任何过孔转换。 我还不要求布局、因为布局会占用大量的设计时间。 我只是要求制定一个路由计划。 我认为 Deepak 具有信号链线方框图。 如果您只需添加注释、说明哪些组件与 AFE7769D 位于同一层、哪些组件位于 PCB 的另一层、那么 TI 就可以查看并提供反馈。

    还请包括机械"屏蔽层"中的哪些组件、以便我们了解如何最大限度地减少被动干扰。

    [引用 userid="543492" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1196166/afe7769-afe7769-layout-suggestion-rf-side "]我们计划在顶层和底层路由 GND 层的内层 ORX 信号。[/quot]

    没关系。 请记住、由于 ORX 端口具有100 Ω 终端、因此需要将堆叠设置为100 Ω 差分。 与之前一样、ORX 也有同样的建议:请告知路由计划、以便我们进行审核。

    TI 还将在内部对此进行讨论并与您回复。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,
    感谢您的回答。
    我们 通过邮件共享了更多详细信息

    此致  
    Pavan Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan、

    我们已在内部与团队成员共享您的电子邮件以供他们查看。 我们将通过电子邮件与您联系。

    谢谢、

    Serkan