This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7903:有关 AFE7903和 AFE7920之间引脚兼容性的询问

Guru**** 2814765 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7920, AFE7903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1197069/afe7903-inquiry-about-pin-compatibility-between-afe7903-and-afe7920

器件型号:AFE7903
主题中讨论的其他器件:AFE7920

您好!

我的客户想知道 AFE7903和 AFE7920之间是否存在引脚兼容性。

如果设计使用 AFE7920的电路板上的 AFE7920替换为 AFE7903、是否存在任何预期问题?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    AFE7903仅具有2个 TX 和2个 RX 链、其中 AFE7920具有4个 TX、4个 RX 和2个 FB 链。 此外、AFE7903还与 AFE7920引脚对引脚兼容。 在 AFE7903中、TX 输出终端电阻为100欧姆。 但在 AFE7920中、它是50欧姆。

    此外、AFE7903的 SPI 配置也会有所不同、在 EVM 控制软件中、必须运行目标器件的脚本才能生成 SPI 配置文件。  

    此致、

    Vijay