This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:如何在 AFE7950-EVM 中将数据速率配置为983.04MSPS?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1195453/afe7950evm-how-to-configure-the-data-rate-to-983-04msps-in-afe7950-evm

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950

如何将 afe7950芯片配置为数据速率983.04MSPS? HSDC Pro 中不存在采集卡(TSW14J57)配置文件 AFE79xx-1x2Tx-42220。

此外、如果提供了该文件、这是否意味着只能使用4个 DAC 中的2个、是否有方法可以使用全部4个 DAC 并将数据速率设置为983.04MSP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    由于通道速率限制、TSW14J57无法使用所有4个数据速率为983.04MSPS 的 DAC。 TSW14J57仅支持高达15Gbps 的通道速率、当您在983.04MSPS 下使用所有4个 DAC 时、通道速率为19.6608Gbps。  

    可使用以下链接下载以请求模式运行 AFE 的文件、42220和983.04MSPS。  

    https://tidrive.ext.ti.com/u/8mZOkWHmTvvgZk6W/7bc4000c-534a-4172-a58c-f10dccce6ae9?l 

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TSW14J57的限制还是 AFE 的限制? 因为对于我们的特定应用、需要4个通道、并且数据速率>800MSPS。 那么、使用 AFE7950是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    中针对 TSW14J56EVM 而非 AFE 的15Gbps 限制。 AFE 支持4个通道的数据速率>800MSPS、但需要一个能够支持所需通道速率的 FPGA。  

    此致、

    David Chaparro