This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:如何计算提及的 DAC HDS?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1195811/afe7950-how-to-calculate-the-hds-mentioned-for-dac

器件型号:AFE7950

对于 AFE7950 EVM、根据给定的 IL I 公式、能够测量杂散电平。

请说明什么是 IL 以及如何计算 HDS、因为它们具有如此多的杂散、并且很难跟踪组件。

请指定是否有用于频率规划的 DUC 的特定工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够得到 IL 毛刺位置而非水平*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我的问题很困惑、我知道无法确定 ILS 和 HDS 的级别、但可以确定位置、所以您可以指定位置的公式、因为数据表中提到了级别、但仅给出了 ILS 的公式、而不是 HD 的公式。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    下面的文档可用于 根据采样时钟和输出频率的谐波和混合产物来确定潜在杂散的位置。  

    e2e.ti.com/.../TX_5F00_SpurLocator_5F00_Worksheet.xlsx

    此致、

    David Chaparro