This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:从 DAC 生成带宽

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1197070/afe7950evm-bandwidth-generation-from-dac

器件型号:AFE7950EVM

如何从 DAC 生成带宽而不是 CW。 根据数据表、它可以支持 IBW=600MHz。 如何评估它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    要在使用我们的 TSW EVM 时输出自定义音调、您可以使用 HSDC Pro 中的"加载外部图形文件"加载自定义图形。 然后、可以将此自定义模式发送到 AFE 并输出到 DAC 输出。

    要创建定制模式、请使用我们的软件创建高速 DAC 模式、可通过以下链接进行访问。

    https://www.ti.com/lit/zip/slwc110 

    此致、

    David Chaparro