This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:AFE7444EVM 问题

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900, AFE7950, AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1197144/afe7444evm-afe7444evm-problem

器件型号:AFE7444EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7900AFE7950AFE7444

您好、TI 支持、

我想知道 Xilinx 是否有适用于 AFE7444EVM 的 FPGA 板。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wanrui、

    AFE7444EVM 应与大多数 Xilinx 开发套件搭配使用、后者具有连接收发器通道的 FMC 连接器。 ZCU102或 ZC706开发套件是几种可以使用的开发套件。  

    您可以考虑的一个因素是:  

    您可以 使用 TI 最新的射频采样 收发器 AFE7900/AFE7950系列 器件。  与 AFE74xx 相比、AFE79xx 在每通道功耗更低的情况下具有更多的通道、性能和带宽。 您可以  在此处 请求访问 AFE79xx 的完整数据表和其他资源:https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=318147∏_no=AFE79XX-HSC-DESIGN&ref_url=ASC_DCC_DC-HSC

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的,David:

    如果我使用 ZCU102或 ZC706、 TI 能否为我提供一些开发帮助、例如用户指南或工程示例、以便我可以快速使用 ZCU102或 ZC706和 AFE744EVM 的组合来执行我的设计。

    TI 是否会为用户提供一些适用于 AFE44EVM 的函数库? 如果我选择使用嵌入式开发并在 Linux 环境下启动702、我应该如何为7444配置寄存器和其他设置。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wanrui、

    TI JESD204 IP 具有示例 JESD204环回 参考设计和用户指南、介绍如何针对特定应用进行定制。 您可以 在 以下网址找到更多详细信息并请求访问 IP:https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP

    我们没有  可在嵌入式平台中使用的 AFE7444函数库。 您需要根据 AFE7444 安全文件夹中的编程人员指南创建的函数。  

    我们为   最新的 AFE7900/AFE7950系列器件提供可在嵌入式平台中使用的基于 C 的库。  

    此致、

    Vijay