This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:器件支持的最大瞬时带宽(IBW)

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1197089/afe7950evm-maximum-instantaneous-bandwidth-ibw-supported-for-the-device

器件型号:AFE7950EVM

你(们)好

早上好

我们正在寻找能够满足宽带宽线性调频脉冲分析和传输要求的 AFE 芯片、其 IBW 为400 BW。 根据数据表、它支持高达600MHz 的频率、只有一个注释。 但不存在图。 是否可以确认器件是否甚至已检查这些参数、或器件是否无法用于需要4T4R 和400 IBW 的应用。

此致

Vikas Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    使用4TX 通道时、AFE 可支持1200MHz 的 IBW。 在 Rx 侧、如果使用4Rx 通道、AFE 可以支持1200MHz 的 IBW、但如果也使用 FB 通道、则它只能支持600MHz。  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    补充了 David 的说法...

    数据表"6.12典型特性"部分中的大多数图 是在491.52MSPS 数据速率下绘制的。 该数据速率的 IBW 为491.52M 的80%、即400MHz。 在"6.12.13"和"6.12.14"部分中有数据速率为1474.56MSPS、即1200MHz 的图。  

    在4T4R 操作中(禁用2Fb 通道)、支持的最大 IBW 为1200MHz、数据速率~1500MSPS。 此模式下的 JESD 通道速率为~24Gbps。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 和 Vijay 的回应

    我们能够进行同样的评估

    此致

    Vikas