This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37A32:TRF37A32的 SPICE 模型;脉冲阻滞器电路

Guru**** 2601325 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF37A32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1198069/trf37a32-spice-model-of-trf37a32-pulse-stretcher-circuit

器件型号:TRF37A32

是否有 TRF37A32的 SPICE 模型?

如果 TRF37A32适合 该应用、我会使用它来制作脉冲下变频电路或脉冲展宽器?

我希望首先通过 TINA 运行一些仿真、

目标是将短脉冲宽度拉伸到更宽的脉冲宽度。

具体而言、定义为 Pulse 射频输入信号的脉宽为1ns、其脉冲 重复频率为1.11kHz。 (每脉冲900us 一次)

如果输出需要 为上面20us 的脉冲宽度、则向下转换。

我会使用 TRF37A32或平衡-非平衡变压器来制作混频器。

希望有人能推荐这个电路。

以下是我的参考资料:

e2e.ti.com/.../Performance_5F00_Enhancement_5F00_of_5F00_a_5F00_Sub_2D00_Sampling_5F00_Circuit_5F00_for_5F00_Ultra_2D00_Wideband_5F00_Signal_5F00_Processing.pdf

e2e.ti.com/.../sensors_2D00_20_2D00_02867_2D00_v2.pdf

祝你一切顺利。

SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    遗憾的是、没有适用于 TRF37A32的 TINA 模型。 您可以考虑使用射频平衡-非平衡变压器对 Keysight ADS 中的混合拓扑进行建模、以仿真脉冲扩展电路。  

    [引用 userid="372252" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1198069/trf37a32-spice-model-of-trf37a32-pulse-stretcher-circuit "]目标是将短脉冲宽度扩展到更宽的脉冲宽度。

    我不知道如何使用 TRF37A32来实现这一目的。 简单地阅读您所附的论文、我看不到本地振荡器端口连接。 我相信它与 RF_IN 连接在一起。 在这种情况下、您必须处理 RF 和 LO 输入端口间分离的阻抗匹配。