This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:无法解释的行为

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1199124/afe7950evm-unexplained-behaviour

器件型号:AFE7950EVM

大家好、

     我们有一个设置、其中 AFE7950EVM 已正确配置、一切正常。  

现在、突然地、对电路板进行编程后、就会出现1GHz 到15GHz 范围内的噪声(看起来像振荡)。 我将通过电子邮件向您发送脚本。 请提供建议。  

我们将查看 TxD 上的输出。  

此致、

SM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试切换 master_reset_n、但它没有帮助(它变得非常嘈杂)、然后返回到之前的情况、但不会像几天前那样返回到无噪声情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SM、

    由于我们已 收到 电子邮件、我们 将离线回复并关闭此帖子。  

    此致、

    Vijay