This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:如何配置相移器?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1194638/afe7950-how-to-configure-the-phase-shifters

器件型号:AFE7950

是可用于各个 NCO 的独立相移器、如果存在如何配置这些相移器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    后续问题是如何检查通道同步并对其进行校准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    我们正在研究这一问题,并应在星期五之前得到答复。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    NCO 相 移通过  16位寄存器字段进行编程。 AFE79xx 安全文件夹中提供了 SBAU337_Register_Set_13th_May_2020.pdf 文档中的寄存器说明。 (可 访问 www.ti.com/myseurcesoftware。 如果您无权访问、请通过 https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=318147∏_no=AFE79XX-HSC-DESIGN&ref_url=ASC_DCC_DC-HSC 提交申请)

    对于单频带模式下的 TX、可以 通过编程 TX_DUC_BAND0_MIXER1_NCO0_PHASE_OFFSET 域来配置 NCO0相位。  

    同样   、对于单频带模式下的 RX、NCO0相位可通过 RX_DDC_BAND0_NCO0_PHASE_OFFSET 域进行配置。  FB NCO0相位 可通过 FB_DDC_NCO0_PHASE_OFFSET 域进行配置。

    此致、

    Vijay