This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7071:设计咨询

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7071, LMX2572, AFE7070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1192316/afe7071-design-inquiry

器件型号:AFE7071
主题中讨论的其他器件: AFE7070EVMLMX2572AFE7070

您好!

我的客户正在设计用于防卡系统的 AFE7071。

用户能否调整 AFE7071的射频输出? 如果是、输出范围是多少?

AFE7071没有 EVM、但 AFE7070EVM 是。 是否可以在没有 FPGA 板的情况下单独运行 AFE7070EVM?

3.是否可以仅使用不带 EVM 的 GUI 检查和仿真寄存器设置? 如果是、请提供 GUI。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH: 请参阅下面的内容。  -RJH

    用户能否调整 AFE7071的射频输出? 如果是、输出范围是多少?

    RJH>> AFE707x 包含 DAC +正交调制器。  调制器需要一个外部 LO 源来转换到所需的范围。  AFE 器件支持高达2.7GHz 的射频输出频率。  您可以将 LMX2572合成器与 AFE707x 配对、作为一个良好的 LO 源、从而提供可编程选项以达到任何高达2.7GHz 的频带。

    请注意、AFE707x 还包含数控振荡器(NCO)。  这使得可编程选项能够将射频频率调整至最高+/- BB LPF 频率。  实际上、这使您能够调节高达+/- 10MHz + LO 的信号。

    AFE7071没有 EVM、但 AFE7070EVM 是。 是否可以在没有 FPGA 板的情况下单独运行 AFE7070EVM?

    RJH>> 您可以使用 AFE7070 EVM 评估 AFE7071的性能。  您可以在不使用 EVM 的情况下运行 AFE7070x EVM。  AFE 器件具有恒定输出特性以及上述 NCO。  这样、您就可以生成恒定输入、该输入在 NCO 频率下转换为单个 CW 音调、然后通过 LO 频率向上转换为射频频带。  这是我评估器件功能的常用方法。

    3.是否可以仅使用不带 EVM 的 GUI 检查和仿真寄存器设置? 如果是、请提供 GUI。

    RJH>> GUI 可从 以下网址下载:https://www.ti.com/lit/zip/sloc289。  是的、您可以使用 GUI 检查/创建寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hopper、

    感谢您的回复。

    很抱歉造成混淆。 对于#1、客户想知道输出功率电平是否可调。

    如果可能、请告知我们输出功率级别范围。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    是的、您可以使用几个选项来调整输出控制;但是、您需要仔细使用这些选项、因为它将调整器件中的 I/Q 平衡、并通过优化的配置导致边带抑制和载波抑制性能下降。

    一种选择是使用 QMC 增益设置。  这是一个通常以1024为中心的数字增益设置。  此参数旨在对增益进行微调、以平衡 I/Q 路径的振幅。  如果同时移动 QMC 增益 A 和 B、则其行为将类似于数字衰减器。  该值可以降至0。  它也可以增大、但不建议这样做。  当您增大该值时、DAC 进行数字削波的可能性会更高、这将导致不良杂散性能。

    第二个选项是调整 DAC 电流控制。  标称设置为15。  该值可以减小、从而减小输出电流并使信号衰减。  最佳设置介于10到15之间。  该值可以降至0。   

    这两个选项都将使振幅平衡和直流偏移平衡失真。  换言之、如果您调整参数以消除下边带和载波、然后决定使用上述方法之一衰减信号、则校正因子将不会保持、边带和载波将增加、并需要新的调整环路。

    -RJH