This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:更新 RX 通道频率设置宏

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1224537/afe7900evm-update-rx-channel-frequency-set-macro

器件型号:AFE7900EVM

尊敬的支持团队:

对于更新 RX 通道频率集宏、我有两个问题:

  1. 我理解到运行该宏足以重新调整 NCO 吗? 它目前似乎对我有用、但我想确认一下。  
  2. 我 认为、对于上述宏、SBAU337文档(2020年5月)中可能存在错误。 NCO 和频带选择的操作数长度应该为1、正确吗?

谢谢你。

Br、

Tomas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BR:

    1.是。 运行 重新 调整宏足以进行 NCO 重新调整。  

    2.我们会检查文档并回复给您,  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tomas:

    您能分享如何更改 NCO 吗?

    我更新了  RX 通道频率设置宏(0x31)、但 NCO 未更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的朝阳:  

    我建议使用宏0x38、而不是0x31。 (更新 Rx 通道频率集)。  

    核心代码如下:  

    			TI_FTDI.write_reg(AFENUM, 0xa0,ch)							# RX Channel Select
    			TI_FTDI.write_reg(AFENUM, 0xa1,nco)							# NCO and band select
    			TI_FTDI.write_reg(AFENUM, 0xa2,(nco_freq_khz>>0) & 0xff) 	# NCO freq. byte 0 - LSB
    			TI_FTDI.write_reg(AFENUM, 0xa3,(nco_freq_khz>>8) & 0xff) 	# NCO freq. byte 1
    			TI_FTDI.write_reg(AFENUM, 0xa4,(nco_freq_khz>>16) & 0xff) 	# NCO freq. byte 2
    			TI_FTDI.write_reg(AFENUM, 0xa5,(nco_freq_khz>>24) & 0xff) 	# NCO freq. byte 3 - MSB
    			TI_FTDI.write_reg(AFENUM, 0xa6,0x03)
    
    			TI_FTDI.write_reg(AFENUM, 0x193,0x38)					# execute the macro

    请让我知道您是否成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tomas:

    非常感谢。  

    这是有效的。