This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769:AUXADC 引脚用例

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7769, AFE7769D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1223866/afe7769-auxadc-pins-use-case

器件型号:AFE7769

大家好、

对于这个  AFE7769、您能否解释引脚 AUXADC1 - AUXADC6的确切用例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimesh:

     AFE7769数据表的第9.3.14节对 AUXADC1 - AUXADC6的功能进行了说明。  如果您在阅读后有任何问题、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin Dai:

    在我们的设计中、我们有一个电子保险丝  TPS16530RGE。 我们针对 VIMON=4V 和 IMON =0.616A 设计了 IMON 引脚。

    我们是否可以将 TPS16530RGE 的 IMON 引脚连接到 AFE7769D 的 AUXADC 引脚以进行电流监控? 请您确认、请参阅随附的图片。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nimesh,

    只是为了澄清一下、您问的是 AFE7769D、不是69、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin Dai:

    是的、我要问 AFE7769D。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nimesh,

    AUX ADC 引脚应能够监测来自  TPS16530RGE 的4V 电压电源。

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin Dai:

    根据我们的讨论、我给出了这样的连接

    我们 在设计中使用了4个这样的 TPS16530RGE。 因此我使用了4个 AUXADC 引脚进行连接、而其他2个 AUXADC I 接地。 这样就可以了、对吧? 请提供您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、将2个未使用的 AUXADC 接地不应引起任何问题。  实际上、在 AFE7769 EVM 的原理图中、这就是 AUXADC 引脚的连接方式。

    Kevin 老师