This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7952:AFE7950和 AFE7952之间的射频差异。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7952, AFE7950, AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1224273/afe7952-rf-differences-between-afe7950-and-afe7952

器件型号:AFE7952
主题中讨论的其他器件: AFE7950AFE7900

我将 AFE7952视为雷达设计的可能芯片、但我需要将射频工作范围降到大约100MHz。  最初看起来 AFE7952可能低于600MHz (芯片选择中表示0-12GHz)、但获取了数据表后、看起来 仅具有600MHz-12GHz 的范围、这与 AFE7950相同。  您能否告诉我 AFE7952和 AFE7950的射频性能是否有任何差异?  我知道 AFE7952在浮点与定点数据传输方面确实存在差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    由于您正在进行雷达相关设计、我将邀请我们的目录转换器团队与您进行联系。 AFE7952更专为电信运营而设计、可能不适合您的使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    正如 Kang 提到的、AFE7952更适合电信运营、因此我建议使用 AFE7900或 AFE7950器件。 如果您希望在100MHz 左右运行、AFE7900的射频工作范围是从5MHz 到7.4GHz、因此更适合它。

    您可以使用下面的链接申请 AFE7900的完整数据表和其他设计资源。

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=318147∏_no=AFE79XX-HSC-DESIGN&ref_url=ASC_DC_DC-HSC 

    此致、

    David Chaparro