This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 宽带 CATV QAM 信号峰值电平检测器

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMV221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1226159/broadband-catv-qam-signal-peak-level-detector

主题中讨论的其他器件:LMV221、LMX2572

我正在寻找调谐器 IC 芯片、但只能检测射频信号峰值电平、通常为6MHz 宽 QAM 通道、以实现灵活的 AGC 目的和功能。  无需解调。

 

详细信息如下:

  • 输入信号:射频、CATV 传输中使用的类似256QAM 的 SC-QAM 或 OFDM 通道(根据 DOCSIS 3.1)
  • 输入信号频率范围能力:400MHz 至1500MHz
  • 输入信号捕获带宽:通常为2MHz 至6MHz (最低要求)
  • RF 输入信号电平:标称值8dBmV (最低要求)
  • 输出:一个与输入信号的 RF 峰值电平成比例的信号(直流模拟或者正弦信号)
  • 温度范围:-40°C 至+85°C、用于封闭式铝制外壳、室外
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以考虑使用 LMV221器件

    https://www.ti.com/product/LMV221

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、但我注意到 LMV221器件专为 CDMA 和 WCDMA 或单通道移动信号而设计。  我正在寻找一款能够在400至1500MHz 的完全有源 CATV 频带中的任何频道调谐的宽带调谐器。  有没有其他的东西可能会接近这个?--thks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alfredo、

    我在我们的(WI)产品系列中没有任何产品。 我已将此论坛重定向至 TI 内部的另一个团队、看看他们是否有任何疑问。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alfredo:

    TRF3711可能适合您的要求。  TRF3711-09是一款接收器解调器。  我知道您只希望检测射频功率、但 TRF3711可以很好地调优到400MHz 至1500MHz 范围内的特定 CATV 频带、并混频到基带。  该器件还具有可编程 BB 滤波器、因此您可以对 BW 进行编程、以支持2 - 6MHz (或高达30MHz 的任何频率)的射频带宽。  这种方法需要 LMX2572等可调 LO 源。

    所需的通道与 BB 混合后、您可以使用 ADC 进行检测、或者仅使用低频功率检测器或基于二极管的功率检测器测量功率。

    -罗素