This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7952:如何在第四奈奎斯特采样率获得出色的采样?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1223334/afe7952-how-to-get-the-great-sampling-at-4th-nyquest

器件型号:AFE7952

您好!

芯片支持12GHz 射频信号、但采样率仅为3Gsps。

如何在第四奈奎斯特获得出色的采样?

示例:  

Input Signal= 11.8GHz~12GHz,数字域的输出 EVM 值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、是第8奈奎斯特区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    射频采样基于输入信号的"带限"采样。  因此、如果输入信号(11.8G - 12G = 200M BW)、  ~3GHz 时的 ADC 采样不会导致200MHz 通道带宽内出现混叠。  我将把这一点画出来进行演示。

    此致、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syed:

    我在 TI 找到了一款出色的工具; https://www.ti.com/tool/FREQ-DDC-FILTER-CALC  

    I set FS=3000MHz、 Interleav=1、 FC=11900MHz、BW=200MHz。

    我得到:接收频带=50~150MHz、 HD2=100~300MHz、HD3=150~450MHz、

    HD2干扰 Rx 频带、

    我想 Rx EVM 不好、它是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戈登、

    如果可能、请移动 FC、使 HD2和 HD3不会像 RX 频带那样位于带内。 您可能还需要考虑使用 AFE7952上提供的 HD2校正/校准功能将 HD2校正为较低电平、从而不影响带内信号。 谢谢你。

    -姜