This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻求有关 AM 环路天线设计和应用的说明

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1226002/seeking-clarifications-on-am-loop-antenna-design-and-applications

您好射频和微波发烧友、

我最近开启了一场引人入胜的旅程、探索了 AM 环路天线 及其应用。 虽然我已经掌握了最基本的概念、但有几个方面需要进一步澄清。 我认为这将是一个完美的地方,从这里经验丰富的人获得深入了解。

  1. 天线尺寸和接收 :我的理解是,回路天线的尺寸在信号接收中起着至关重要的作用。 有人能详细说明天线的尺寸与性能之间的关系吗?

  2. 的概念 : AM 循环天线以其方向性而闻名。 您能否提供一些实用技巧、说明如何优化天线的方向、以获得最佳的信号接收?

  3. 调整 :我知道环路天线需要调谐以达到所需的频率谐振。 您能否推荐一些适合家庭设置的有效调谐方法或设备?

  4. 材料 :有没有一些特定的材料可以更有效地构建环路和调谐电容器? 我看到过各种设计都在使用、从铝和铜到纸板和木材、不一而足。

  5. 噪声降低 :最后,我已经阅读了环路天线可以帮助降低 AM 接收中的噪声。 有人可以阐明它是如何工作的以及它的有效性吗?

提前感谢您提供有关这些问题的任何见解或资源。 我期待能更深入地了解 AM 环路天线!

此致、