This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7071:电源轨定序

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1225125/afe7071-power-rail-sequencing

器件型号:AFE7071

你(们)好!

AFE707x 电源轨是否必须遵循加电顺序?  

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    应首先启动数字电压轨。 之后、只需对电源定序、电源轨以递增的顺序出现。 有关该器件、请参阅以下示例:

    DVDD18 ⟶所有其他1.8V 电压轨 (无特定顺序)⟶所有3.3V 电压轨(无特定顺序) ⟶执行硬件复位

    启动所有电源轨后、在执行任何 SPI 事务之前、建议将 RESETB 先切换为低电平、然后再切换为高电平、从而使对该器件的复位生效。 这会将所有寄存器置于一个一致的启动状态。 通过使用看门狗监控器 IC 来查看最后一个电源轨(在本例中为3.3V 电源轨)、可以自动执行该硬件复位。  在以下配置中、TLV803S 是适用于 AFE7071的看门狗 IC。

    此致、蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chase