This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:用于串行器/解串器眼图的 Latte 命令无响应

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1220758/afe7950evm-latte-command-for-serdes-eye-not-responding

器件型号:AFE7950EVM

您好!

我发现与 SerDes、DSA、AGC 等相关的库被放置在 cafe 文件夹的 AFECLib 中、而设置或 devinit 实际上不会实例化 C 编码块。 您能帮助我们确定出于调试目的使用这些 C 库的过程吗?

谢谢。

da.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruva:

    在打开 GUI 并运行 setup 和 devInit 后、已实例化 C 库。 若要在 AFE79xx GUI 中使用 C 函数,您可以在命令行中执行 cafe.FunctionName ()。 请注意、仅在使用 AFE79xx 安全文件夹中提供的最新版本的 GUI 时有效。  

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我能否以独立的方式使用 cafe.getSerdesEye (#chipID,#lanne)命令,它在终端上导致数据转储,但没有眼图。 有任何解决方案吗?

    我使用 TSW14J57 EVM 运行模式7的默认配置。

    谢谢、DA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还提到了 Latte 用户指南、并根据库中的代码对其进行了修改。

    谢谢、DA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruva:

    该函数不会绘制眼图。 getSerdesEye 将输出数据、包含3135个元素的数组和光绘比例因数、这需要使用脚本手动绘制。  

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3135元素的数组包含哪些值? 您是否可以提供用于绘制相同图的任何脚本。

    或者请详细说明绘制这些3135元素的过程。

    谢谢。

    da.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruva:

    与团队进行核实后、似乎已经有了一个函数、您可以使用您从上一个函数中接收到的 BER 和 FRADE 数据绘制眼图。  

    请使用 CAFE.plotSerdesEyeData(berArray extentValue)函数。  


    此致、

    David Chaparro