This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:功耗估算

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1217224/afe7950evm-estimation-of-power-consumption

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7950

大家好、

我想知道是否有方法(非 GUI 一种)可以估算特定 AFE 配置下随 AFE7950EVM 提供的 AFE7950芯片的功耗。

我目前认为只有1个 ADC 在接收数据(使用 sysParams.rxEnable =[0、0、1、1]禁用了其余 ADC -此处 ADC C 和 D 都仍然启用、但我不确定我是否可以仅在启用 D 的情况下禁用 C、 和 sysParams.fbEnable =[0、0])、同时所有4个 DAC 正在传输数据。 FPGA 存在于系统中、正在向 DAC 发送数据、同时从 ADC 接收数据。

使用外部时钟基准、设置为122.76MHz (12x10.23MHz)、ADC 采样率为2946.24MHz、DAC 采样率为11784.96MHz。 所有 ADC/DAC 都是单频带、具有相同的数据速率491.04MHz。

ADC NCO 设置为1.5GHz、DAC NCO 设置为3.2GHz、5.41GHz、8.3GHz 和9.8GHz。

sysParams.jesdSystemMode =[3、3]。

此致、

Željko μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Željko

    我们 必须在 EVM 上配置并从板载传感器读取功率。 由于我们已经有了您的 配置脚本、我们将测量此情况并在两天内与您联系。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    非常感谢您的快速响应。

    如果您使用 本文中提供的脚本、请注意那里使用了略微不同的时钟(根据参考设计、为122.88MHz 的衍生品)、而现在外部参考提供122.76MHz (所有其他时钟均从此频率衍生而来)、则启用了所有 ADC (sysParams.rxEnable =[1、1、1、1])虽然在这里只应启用 CD ADC (如果可能的话、甚至是 D 单独启用)(这样做是为了降低功耗)、但将系统设置为模拟中继器(enableAnalogRepeater = True)、而在这种情况下、FPGA 将向所有 DAC 发送一些数据、 所有 Tx 和 Rx NCO 频率都不同(它们应设置为该线程内我的原始文章中指定的值)。

    BTW,对于这样的配置,如果您能提出任何其他最小化/降低功耗的方法,那将是非常感谢的。

    此致、

    Željko μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vijay

    此问题的状态是否有任何更新?

    此致、

    Željko μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我有一个非常类似的问题、我们可以通过任何命令打开/关闭 ADC、DAC 和 JESD 宏/通道吗? 这有助于根据应用优化功耗。

    谢谢。

    da.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeljko:

    我已经在我的工作台上设置了您请求的配置、并测量了功耗。 在启用所有4个 DAC 输出并使用1个 ADC RXC 捕获数据时、功耗为6.96W、请参阅下面 AFE79xx GUI 中的电源卡。

    您只能在 AFE 启动期间使用 sysParams.Rx/Tx/FbEnable 参数完全禁用通道。 这将实现最大节能、但要使用任何已禁用的通道、您将需要在启用通道的情况下再次启动器件。 节省功耗的一种方法是在不使用 ADC 或 DAC 通道时将其置于待机模式或睡眠模式。 有关这些模式的更多信息、请参阅产品说明书的第8.3.1节。


    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的回复。 实际上、PowerCard 工具似乎是一种非常实用的方法、可用于深入了解有功耗。 感谢您告诉我有关这方面的信息!

    此致、

    Željko μ A