This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:如何将12位数据转换为16位数据?

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1220241/afe7950-how-is-the-12bit-data-converted-to-16bit

器件型号:AFE7950

我发现有12位 DAC/ADC、而且在 JESD 通道上看到的数据默认为16位。 我想知道对通道配置的期望是什么。

假设我已经将1个 RX 通道分配给了1个 JESD 通道、同样还有 TX 路径、什么是位顺序以及连接到 DSA 的转换、我当时试图了解数据表、但结果并不完整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruva Anantha:

    射频 DAC 和 ADC 分辨率为14位。 但 DUC 块的输入和 DDC 块 的输出具有 16位分辨率。 这是为了   在内插(在 射频 TX 信号链中)和 抽取后(在射 频 RX 信号链中)适应更高的 SNR。   

    当1RX 复杂输出数据(I 和 Q 通道)在一个 JESD 通道上时、帧格式如下所示:

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我的解决方案编号错误。

    为内插块提供了一个16位值、我是否能够理解这是如何从采样的14位值生成的? 因为我在浏览数据表时注意到特定 DSA 值的 FP 转换。

    我不确定是应该考虑 FP 还是应该将 TX1_i0和 TX1_Q0视为有符号整数? 我不会更改任何 DSA 设置、它们到目前为止是默认设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dhruva Anantha:

    在 Tx 信号链中、来自 JESD 块 的输入具有16位分辨率。  但在发送到射频 DAC 之前、内插块输出将舍入为14位分辨率。  

    在 Rx 信号链中、射频 ADC 的输出具有14位 分辨率。 但 DDC 的输出具有16位分辨率。 由于 抽取后 SNR 较高、因此 使用了更高的分辨率。  

    仅当在 Rx 链中使用内部 AGC 模式时、才使用浮点模式。 如果不打算使用 DSA 或 AGC、输出格式将为16位有符号整数。   

    此致、

    Vijay