This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE79-LMH9-EVM:需要访问板级配置文件。

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH9135, AFE79-LMH9-EVM, TRF1208, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1215762/afe79-lmh9-evm-need-access-for-the-board-file

器件型号:AFE79-LMH9-EVM
主题中讨论的其他器件:LMH9135TRF1208AFE7950

您好!

我们正在 我们的项目中使用 LMH9135、我们想进一步了解布局侧 LMH9135、因此请访问 AFE79-LMH9-EVM 的电路板文件 

此致

Pavan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    这些文件位于 AFE79xx 安全文件夹中。 您可以通过登录您的 TI www.ti.com/mysecuresoftware 来访问此文档。  

    请在 EVM 设计文件部分查找 AFE7950_TRF1208_AMPS151A.zip。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijayendra  
    感谢您发送编程文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijayendra:
    我们已查看文件  AFE7950_TRF1208_AMPS151A.zip、我们需要  包含  LMH9135的 AFE79-LMH9-EVM、请尽早提供相同的文件

    谢谢  
    Pavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    这些文件位于 AFE79xx 安全文件夹中。 您可以通过登录您的 TI www.ti.com/mysecuresoftware 来访问此文档。  

    请在 EVM 设计文件部分查找 AFE79xx_LMH9_EVM.zip。  

    此致、

    Vijay