This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:如何更改 AFE7950EVM 上单个通道的相位偏移。

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1220751/afe7950evm-how-to-change-phase-offset-of-individual-channels-on-afe7950evm

器件型号:AFE7950EVM

我知道 NCO 相位偏移、16位寄存器都存在、可以对其进行编程。 但为了进行评估、我需要使用 Latte 和 HSDC 在 EVM 上对其进行检查。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    要评估 RX (ADC)通道的 NCO 相位偏移编程、您可以执行以下步骤:

    1.将两个 RX 通道设置为相同的 NCO 频率、并使用电源分配器为两个通道输入单音调。

    2.在 HSDC Pro 中捕获 ADC 输出,在单频参数中,注意两个通道的基本相位,并计算两个通道之间的相位差。

    3。现在更新一个通道的 NCO 相位、然后重复步骤2、您应该会看到相位差随 NCO 相位变化量的变化。

    对于 TX (DAC)通道、您可以使用多通道高速示波器捕获两个通道、并使用其中一个通道作为参考来评估   NCO 相位偏移编程。

    此致、

    Vijay