This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:AFE7900 EVM 查询

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1218302/afe7900evm-afe7900-evm-inquiry

器件型号:AFE7900EVM
主题AFE7900中讨论的其他器件

您好、专家!

你好。

我使用 AFE7900 EVM。

如果我的 ADC 的最小满量程功率为-2.9dBm、最大满量程功率为16dBm。 这是否意味着输入信号的功率只能在-2.9dBm 到16dBm 之间?

我想确认这是否意味着如果我使用800MHz 信号输入、其功率只能介于-2.9dBm 和16.7dBm 之间。 另外、DAC 输出的满量程表示输出信号的最大功率是多少? 这不是由发送到 DAC 的信号输入决定的吗?

请告知。

此致、

Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、您好!

    最小满量程输入功率规格是指 AFE 输入引脚上为了在 DSA 设置为0的情况下达到 ADC 满量程所需的最小功率。 这意味着、 如果输入为800MHz 信号、则在进入满量程之前、器件引脚上的功率可能高达-2.9dBm、并且 DSA 设置为0。

    最大满量程输入功率规格是指在不损坏 AFE 的情况下可施加于 AFE 的最大输入、无论 DSA 设置如何、任何输入都不应高于此值。  

    最大满量程输出功率规格是指在向 DAC 发送满量程输入时 DAC 可在不同频率下实现的最大输出功率。  

    此致、

    David Chaparro