This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:与 FPGA 交互时是否需要复位信号

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1219775/afe7900evm-whether-a-reset-signal-is-required-when-interacting-with-the-fpga

器件型号:AFE7900EVM

大家好!

我想使用 FPGA 向 DAC 发送数据、据我所知、我需要向 FPGA 发送一个复位信号、表明我的链路已设置、允许 FPGA 发送数据。

我在数据表中找到了 resetZ、但这似乎是输入信号?具有 FMC 的 RESET_FPGA 接口似乎不起作用。

我在下面附上了相关的图片,希望我能得到一些答案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    RESETZ 引脚可以连接到 FPGA、但在 EVM 上无需获得 DAC 输出、因为这也是由 FTDI 芯片在板上进行控制的。 您需要连接的引脚是 FPGA 时钟、SERDES 通道和 SYSREF。 如果您使用8b10b 编码、则还需要同步输入和同步输出引脚、以便建立 JESD 链路并开始发送/接收数据。  

    此致、

    David Chaparro