This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7-1

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1219339/cc1352p7-1

器件型号:CC1352P7

 在 CC1352P7-1 Launchpad 中、我们尝试使用通过无线传感器节点的动态多协议管理器。 但在 cc13xx_cc26xx_SDK (6.41.0.17)中、我们无法找到 DMM 的无线传感器节点。 您能解释为什么 WSN 不存在、以及在动态多协议管理器中使用无线传感器节点的目的是什么:不使用 WSN、我们可以在 DMM 中使用什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 6.30版 ChangeLog 中弃用了 EasyLink  

    原因是使用它的人不多、因为大多数客户似乎不想使用我们的任何堆栈、他们希望 PROP API 直接使用射频 API 具有灵活性)、而 EasyLink API 移除了很多这种灵活性。 很遗憾、我们尚未提供有关 prop 的新 DMM 示例。

    这意味着如果要执行例如 prop + BLE、则必须使用 SDK 6.20或使用最新的 SDK (建议)、然后将 EasyLink 示例移植到此 SDK (或使用它作为自行从头开始构建某个 prop 的参考)。

    很抱歉给您带来不便。

    Siri.