This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:使用不带 FPGA 的 AFE7900EVM

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900, AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1217284/afe7900evm-using-afe7900evm-without-fpga

器件型号:AFE7900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7900

大家好、

请参阅下面的客户咨询。

我使用的是 AFE7900 EVM、但没有任何 FPGA、如果插入模拟信号、如何获取采样频谱。 您能否在不使用 FPGA 的情况下提供一些解决方案?

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    如果没有 FPGA、则无法捕获 ADC 输出数据以 执行 FFT 并 获取信号频谱。  

    但是、有一个不带 FPGA 的可能用例。  当 AFE 配置为中继器模式时、ADC 输出数据可作为 DAC 输入数据环回。 有关此模式的更多详细信息 、请参阅 此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sbaa525/sbaa525.pdf

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    感谢您的答复。 根据我们的客户、他 想知道中继器模式是否仅支持 RXD 到 TXD、因为他今天在 RX A 中使用它、但没有接收到来自 TX A 的信号

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    中继器模式适用于所有信道。 Rx A 的输入应接近为 RxA 设置的 NCO 频率、而 TxA 的输出应接近为 TxA 设置的 NCO 频率。 请要求客户相应地选择输入频率。  

    我将附加一个在 AFE7900EVM 上验证的中继器模式脚本。 在此脚本中、RxA NCO 设置为5400 MHz。 Rx 输入频率应为5400+/- 200MHz、Tx 输出将处于同一频率。  

    e2e.ti.com/.../repeaterMode_5F00_onboardClk_5F00_RX_5F00_TX_5F00_500M_5F00_FB_5F00_disabled.py

    此致、

    Vijay