This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920EVM:&'cpldRegProg._pin0 - cpldRegProg._pin7:写入失败'警告

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7920EVM, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1217627/afe7920evm-cpldregprog-_pin0---cpldregprog-_pin7-write-failed-warning

器件型号:AFE7920EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7950EVM

大家好、

我当时正在尝试使用 AFE7920EVM、在初始化阶段运行 devInit.py 脚本后、我收到以下错误:

cpldRegProg._pin0:写入失败

cpldRegProg._pin1:写入失败

cpldRegProg._PIN2:写入失败

cpldRegProg._pin3:写入失败

cpldRegProg._pin4:写入失败

cpldRegProg._pin5:写入失败

cpldRegProg._PIN6:写入失败

cpldRegProg._pin7:写入失败

我尝试了对器件进行复位(通过 SW1进行软复位和硬复位)、并且还多次重新启动 Latte、但每次都会提出这些警告。

我还发现了此帖子(https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/951514/afe7920evm-afe7920evm-and-tsw14j56reve-bringup-using-latte) 、其中有另一个用户报告了此类警告(但他在后续阶段也遇到了其他错误)。 按照其中的建议、我将 AFE7920EVM 电压增加到了6V、将电流限制增加到了5A、但同样的问题仍然存在。  

您能否对这种行为提供任何见解?

此致、

Zeljko.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeljko:

    在 Latte 中、我们不会将 CPLD 用于 AFE 编程、因此可以忽略 CPLD 上的任何错误。  

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很高兴知道、感谢为您提供的信息。

    但是、我仍然有一点担心、因为这些警告是新警告、以前在使用 AFE7920EVM 时没有出现、我们现在也没有在 AFE7950EVM 上看到、因此我担心评估板上可能有问题。 因此,我想知道我是否应该完全忽视这些建议,或者它们是否可以成为尚未确定的潜在问题的一个指标。

    如果您可以确认我可以完全忽略这些警告、并且它们不指示 AFE7920EVM 上任何其他故障组件、则我可以认为此问题已解决。

    此致、

    Željko μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeljko:

    是的、可忽略与 CPLD 相关的错误。

    此致、

    David Chaparro