This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI's 远距离雷达检测解决方案(~1-1.5km 范围)

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1215931/ti-s-solutions-for-long-range-radar-detection-1-1-5km-range

您好!

我是 Microsoft Mountain View 的一名无线硬件工程师、我叫 Shoo。 建议我 通过 TI 论坛提出查询、所以我在这里是:)

我们的团队正在 启动一个新项目,在高层,它是一个地面雷达,是移动的(可以携带),能够检测范围~1kim 内的入侵者/物体。 它将由电池供电。 我们想了解 TI 对于这类应用可以提供哪些芯片组、雷达算法和相应的前端/外设硬件方面的优势。 Microsoft 和合适的 TI 召开启动会议将是一个很好的开始。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shoo、

    让我向团队核实一下这些信息、然后马上与您联系。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    如有疑问、应离线处理。 我们的现场团队将与您联系。

    话虽如此、我们的汽车雷达可对多个级联芯片执行数百米的检测。 您或许能够扩展该技术、但要让其采用电池供电、除了满足稳压要求、这也是另一个巨大的挑战。

    此致!

    漏电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nathan、我们衷心期待着 Microsoft 无线硬件团队和 TI 团队之间的离线讨论、我们可以在这里详细讲述项目本质。 它不仅限于自动化应用、例如入侵人员/无人机。 我的联系信息是 wangs@microsoft.com、 408-582-4410、总部位于加利福尼亚州的湾区。 请通过电子邮件与我联系、我们可以在那里安排一些活动。