This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920EVM:在 Latte 中执行正确的 AFE 关断程序

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7920EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1213949/afe7920evm-proper-afe-shutdown-procedure-from-latte

器件型号:AFE7920EVM

大家好、

我想知道是否有适当的关断程序或 Latte 命令来至少使 AFE7920EVM 复位?

我经常看到、即使在我关闭 Latte 时、EVM 消耗的电流仍然在5A 左右。我想知道能否从 Latte 发出命令来完全停止 AFE 操作。

实际上、关于复位、是否有办法区分软复位和硬复位、其中软复位类似于"重置所有 AFE 设置"(因此用户可以更改一些参数、无需重置 Latte 即可从头开始重新启动)、 硬复位类似于"停止所有 AFE 操作、将所有寄存器恢复为默认值、允许用户重新定义参数并从头开始启动"?

此致、

Željko μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeljko:

    要执行软重置,可以使用命令 AFE.deviceSoftReset ()。 对于硬复位、可以按下 EVM 上的复位按钮 SW1。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    这里有两个小问题:

    1)我还需要在 AFE.deviceSoftReset ()命令之后重新运行 setup.py 和 devInit.py 吗?

    2) AFE.deviceSoftReset ()是否也会阻止 EVM 从电源消耗大电流?

    此致、

    Željko μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeljko:

    1)您不必重新运行 setup 和 devInit 脚本,因为此命令只会重置 AFE。 您只需要重新运行启动脚本。

    2)是、运行该命令后、AFE 将复位、从电源消耗更少的电流。

    此致、

    David Chaparro