This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:支持 Microsemi RT PolarFire FPGA

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950-SP, AFE7950, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1216008/afe7950-support-for-microsemi-rt-polarfire-fpga

器件型号:AFE7950

大家好、

对于即将开展的一个项目、我们将制作一台以 AFE7950为中心旋转的科学仪器(或者更具体地说、是基于航天应用的单元 AFE7950-SP)、对于 FPGA 解决方案、我们仍在考虑不同的供应商。

我们感兴趣的 FPGA 系列之一是 Microsemi 的 PolarFire One。 我想知道您是否可以确认 AFE7950-SP 是否可以与 PolarFire FPGA 一起工作(通过 JESD 接口进行数据交换和通过 SPI 接口进行控制交换)。 是否可能有任何支持 PolarFire FPGA 的参考设计?

此致、

Željko μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeljko:

    只要 FMC 连接器连接了收发器通道和时钟、PolarFire 开发套件就应该与 AFE7950EVM 兼容。 大多数具有 FMC 并遵循 VIT-57规范的开发套件都将兼容。  

    目前、我们没有任何 AFE79xxEVM 和 PolarFire FPGA 的参考设计。 一旦在实验室中有 PolarFire 开发套件并在 TI JESD204 IP 中添加对 PolarFire FPGA 的支持、我们计划添加该模块、但我们目前还没有这方面的时间表。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。 很高兴知道这种支持是计划在未来进行的。

    此致、

    Željko μ A