This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:NCO 移相器配置。

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1213721/afe7950evm-configuration-of-nco-phase-shifters

器件型号:AFE7950EVM

我知道相位偏移可以通过110h 寄存器中的16位寄存器字段给出给 NCO。 是否可以在 Latte 中对其进行配置? 否则、如何更改 NCO 的相位偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以及在哪里可以找到有关相位偏移值分辨率的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    要配置 NCO 相位、您可以为每个通道使用以下控制寄存器字段:  

    ‘dNCO 相位控制寄存器字段为"evice.TT[ch/2].TXDIG[ch%2].TXDIG.REGGROUP_5.PROPERTY_F0h_15_0"

    对于 TxA、设置 Ch = 0;对于 TxB、设置 Ch = 1;对于 TxC、设置 Ch = 2;对于 TXD、设置 Ch = 3

     

    ‘dNCO 相位控制寄存器字段为"evice.RRF[ch/2].RXDIG[ch%2].RXDIG.REGGROUP_6.property_c0h_15_0"

    对于 RxA 设置 Ch = 0;RxB 设置为1;RxC 设置为2、RxD 设置为3

     

    ‘dNCO 相位控制寄存器字段为"evice.RRF[ch].FBDIG.FBDIG.REGGROUP_4.PROPERTY_c0h_15_0"

    对于 fb1、设置 ch = 0;对于 fb2、设置 ch = 1

    NCO 相位控制是一个16位值、采用二进制补码格式、相位偏移等于:180*(编程值)/(2^15)。 这意味着相位偏移值可以设置为-180至180度之间的任何值。 请注意、对于发射通道、在调制数字输入时、NCO 相位将添加到输出音调相位。 但是、对于接收通道和反馈通道、在解调射频输入时、从输入音调相位中减去 NCO 相位。

    此致、

    David Chaparro