This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:自收集

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1214878/afe7900evm-self-collection

器件型号:AFE7900EVM

您好!

你好。

AFE7900EVM 能否生成信号? 为了实现自我收集?

我要问的是关于命令 AFE.fpga .dacTones 的问题。

我认为这可以生成一个信号、但我无法使用它。

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    AFE7900EVM 使用的是哪个 FPGA 卡? TSW14J56、J57或 J58?  

    如果使用 TSW14J56或 TSW14J57、则会使用 HSDC Pro 从 FPGA 发送音调、AFE.fpga.dacTones 将不起作用。 如果使用 TSW14J58、您可以使用 AFE.FPGA.sendSingleTone 命令从 FPGA 发送音调、AFE79xx 安全文件夹中提供了相关指令。

    对于自我收集、您能解释他们希望实现的具体目标吗?  

    此致、

    David Chaparro