This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:射频采样 ADC/DAC 器件 AFE7950

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1208152/afe7950evm-rf-sampling-adc-dac-device-afe7950

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950

关于器件 AFE7950、我有以下疑问:

1) 1) DSA = 0dB 时 RX 端口的最小输入射频功率是多少?  

2) 2) TX 端口的最大输出功率是多少?

3) 3) ADC 的 ENOB 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    请提供采样率和模拟输入/输出频率。 这将帮助我们回答这个问题。

    此外、对于#1最小输入射频功率,这意味着在 FFT 频谱中看到信号需要多少?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    采样率为1600Msps。 输入频率为2000MHz。

    是的、在输入功率达到最小值时、ADC 输出 FFT 输出频谱是清晰的(即比本底噪声高3dB)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢 Akash 来阐述。

    请给我几天时间来整理数据。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    以下是对您的问题的回答:  

    1) 1)我们没有此方面的规格、但我能够在我们的 EVM 上为一个器件进行此设置、并且我能够通过将输入信号2GHz 电平设置为-90dBm 来捕获以下数据。

    2) 2)数据表中针对不同输出频率给出了 Tx 最大输出功率。  

    3) 3)以1600MSPS 进行采样时、我获得的 ENOB 大约为10.5位、请参阅上面的屏幕截图。

    此致、

    David Chaparro