This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:每个 ADC 一个 DDC

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1214809/afe7950-ddcs-per-adc

器件型号:AFE7950

只是想要快速做出说明。 该产品说明书指出"可路由一个 ADC 的输出数据、可以在内部路由到器件同一侧每个2个 RX 中的两个 DDC 块的数字块"、这使我认为我应该能够分配最多 4个 DDC 连接到单个 RX ADC (前提是这些 DDC 来自同一个 RX ADC 对)。 但下一句话指出:"这样最多可将4个 DDC 用于两个 ADC "、这让我觉得一个 ADC 不能使用4个 DDC。

您能解释一下我的困惑吗? 每个 ADC 最多可以使用4个 DDC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    一个 ADC 输出可以连接到4个 DDC。  在这种情况下、不能使用该对的另一个 ADC。  

    总共可将2个 ADC (每对一个)连接至4个 DDC。  

    此致、

    Vijay