This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:CCS SBL 构建错误

Guru**** 2596485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1209451/awr1843-ccs-sbl-build-error

器件型号:AWR1843

我从 CCS 导入了毫米波 SBL 工程、但在某个时候遇到错误消息"无法打开源文件"ti/CSL/CSL.h"。 似乎我缺少此文件。 我可以从哪里获得此文件?

如果我看到这个项目用于6843、如果我想更改为1843、我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kuo、

    您从何处获得 CCS 项目?
    此外、能否详细解释所有步骤和更改(如果有)?
    该器件的最终用例是什么?

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, Saswat

    我从 CCS 项目向导中可以看到这个项目

    我只需要重新编译该项目、然后显示"fail"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kuo、

    您能否指出 CCS 工程向导的意思?
    SBL 的内容是什么? 这是自动评分吗?

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!~

    我在该页面上即兴创建该项目

    然后我在我的页面中选择"mmWave SBL 项目"   

    我只能责备这个项目,然后控制台显示错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kuo、

    在这张图片中、我不能注意到 SBL、您能不能也展示同样的照片?

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显示为蓝色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kuo、

    您能否参阅完整的用户指南: 毫米波诊断监控用户指南
    您是否也为此采取了相同的软件要求? 而是使用毫米波 SDK 3.5
    您能否尝试此处的步骤、然后让我知道它是否正常工作?

    此致、
    Saswat Kumar