This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769EVM:有关 JESD 的 SYNCIN 和 SYNCOUT 的查询

Guru**** 2519650 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7769

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1211173/afe7769evm-query-regarding-syncin-and-syncout-of-jesd

器件型号:AFE7769EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7769

您好!

上面随附的图像来自 AFE7769 EVM 原理图。 我们想知道为什么会按以下方式建立连接。 在布局方面、信号是否会被拆分为两个部分  
 它将创建残桩、这可能会影响信号完整性。 请告知我们后续连接是否有任何其他意义  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以上选项可帮助在 LVDS 与 FPGA 卡的同步上实现交叉点。 这些只是选项。 正如您在原理图中看到的、我们只有 R6/R8作为有源同步、其他电阻为 DNI。 如果您使用的是一个同步端口、请仅使用一个同步直接路由

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas  
    感谢您提供信息