This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950EVM_TSW14J56接口

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1205360/afe7950evm-afe7950evm_tsw14j56-interface

器件型号:AFE7950EVM

您好!

目前、我使用  AFE7950EVM 和 TSW14J56采集卡来评估 ADC。 我已经按照用户指南中提到的 HSDC pro 和 Latte 脚本步骤。 在日志窗口中、显示两个板之间建立了链路(通过 LED D2和 D4闪烁状态确认了这一点)。 但是、从 HSDC pro DAC 选项卡发送音调并从 ADC 选项卡捕获相同的音调时、不会显示任何内容。 除此之外、我无法在频谱分析仪上观察到这种音调。

为什么输出电平这么低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    您能否确认 Rx 输入的输入音调接近 Latte 脚本中设置的 NCO 频率、通常出于测试目的、我将信号发生器设置为 NCO+20MHz? 对于默认脚本、RxA 通道将 NCO 设置为5.4GHz、因此您可以发送5.42GHz 信号并在 HSDC Pro 中捕获音调。  如果您使用的是默认脚本、则可以执行的测试操作是将 TxA 输出环回到 RxA 输入并捕获 DAC 音调。  

    此外、在 Rx 通道的 HSDC Pro 中、您应该将窗口设置为复数 FFT。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 的及时回复。

    根据下图、为 NCO 设置了两个频率、即3500和2600。 为什么代码中提到这两个频带? 以及给予的原因是什么

    频率接近 NCO 频率的输入信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    您可以将两个值编程到 NCO 3500和2600中的原因是、当您将 Tx 或 Rx 编程为在双频模式下运行时。 在此模式下、每个通道将有两个 DUC、并且可以为两个 DUC 设置 NCO。 您正在显示的脚本设置为单频带模式、因此未使用第二个值2600、并且 NCO 设置为3.5GHz。 有关 Tx 侧这方面的更多信息、请参阅第8.3.3节。  

    我说输入频率应接近 NCO 频率的原因是、对于您显示的配置、Rx 配置为245.76MHz 的 IBW、因此当 NCO 设置为3.5GHz 时、输入频率应在3.5GHz +/- 122.88MHz 范围内。 出于测试目的、我通常将输入频率设置为 NCO + 20MHz。  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    您能否分享在双频模式下使用的器件的设计示例或应用说明?

    此致、

    Akash Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    以下脚本可用作双频模式的参考。 请注意、在 HSDC Pro 中、您应选择 Dual Band ini 文件28810。

    ##############		Read me			##############
    #In HSDC Pro DAC tab, Select AFE79xx_2x2TX_44210; Data Rate = 491.52M
    #In HSDC Pro ADC tab, Select AFE79xx_2x2RX_44210; Data Rate = 491.52M ---> To capture 4 RX channels
    
    sysParams=AFE.systemParams
    sysParams.__init__();sysParams.chipVersion=chipVersion
    
    setupParams.skipFpga = 1 # setup FPGA (TSW14J56) using HSDC Pro 
    ##############		Top Level			##############
    sysParams.FRef			= 491.52
    sysParams.FadcRx		= 2949.12
    sysParams.FadcFb		= 2949.12
    sysParams.Fdac			= 2949.12*4
    sysParams.externalClockRx=False
    sysParams.externalClockTx=False
    													
    ##############		Digital Chain		##############
    
    		#####	RX	#####
    sysParams.ddcFactorRx	=	[24,24,24,24]				#DDC decimation factor for RX A, B, C and D
    sysParams.rxNco0		= 	[[9500,9520],			#Band0, Band1 for RXA 
    							[9500,9520],        	#Band0, Band1 for RXB 
    							[9500,9520],        	#Band0, Band1 for RXC 
    							[9500,9520]]        	#Band0, Band1 for RXD 
    sysParams.numBandsRx	=	[1]*4         			# 0 for single, 1 for dual
    
    		#####	FB	#####
    sysParams.fbEnable		=	[False,False]
    sysParams.ddcFactorFb	=	[6,6]					#DDC decimation factor for FB 1 and 2
    sysParams.fbNco0		= 	[9500,9500]				#Band0 for FB1 and FB2 
    
    		#####	TX	#####
    sysParams.ducFactorTx	=	[96,96,96,96]			#DUC interpolation factor for TX A, B, C and D
    sysParams.txNco0		= 	[[9500,9520],			#Band0, Band1 for TXA 
    							[9500,9520],        	#Band0, Band1 for TXB 
    							[9500,9520],        	#Band0, Band1 for TXC 
    							[9500,9520]]        	#Band0, Band1 for TXD
    sysParams.numBandsTx	= 	[1]*4					# 0 for single, 1 for dual
    
    ##############		JESD		##############
    
    		#####	ADC-JESD	#####
    sysParams.jesdSystemMode= [3,3]
    													#SystemMode 0:	2R1F-FDD						; rx1-rx2-fb -fb
    													#SystemMode 1:	1R1F-FDD						; rx -rx -fb -fb
    													#SystemMode 2:	2R-FDD							; rx1-rx1-rx2-rx2
    													#SystemMode 3:	1R								; rx -rx -rx -rx
    													#SystemMode 4:	1F								; fb -fb- fb -fb
    													#SystemMode 5:	1R1F-TDD						; rx/fb-rx/fb-rx/fb-rx/fb
    													
    sysParams.jesdTxProtocol= [0,0]						# 0 - 8b/10b encoding; 2 - 64b/66b encoding 
    sysParams.LMFSHdRx		= ["28810","28810","28810","28810"]
    													# The 2nd and 4th are valid only for jesdSystemMode values in (0,2).
    													# For other modes, select 4 converter modes for 1st and 3rd.
    sysParams.LMFSHdFb		= ["22210","22210"]
    
    sysParams.rxJesdTxScr	= [True,True,True,True]
    sysParams.fbJesdTxScr	= [True,True]
    
    sysParams.rxJesdTxK		= [16,16,16,16]
    sysParams.fbJesdTxK		= [16,16]
    
    sysParams.jesdTxLaneMux	= [0,1,2,3,4,5,6,7]			# Enter which lanes you want in each location. 
    													# For example, if you want to exchange the first two lines of each 2T,
    													#		this should be [[1,0,2,3],[5,4,6,7]]
    
    		#####	DAC-JESD	#####
    sysParams.jesdRxProtocol= [0,0]
    sysParams.LMFSHdTx		= ["28810","28810","28810","28810"]
    sysParams.jesdRxLaneMux	= [0,1,2,3,4,5,6,7]			# Enter which lanes you want in each location.
    													# For example, if you want to exchange the first two lines of each 2R
    													#		this should be [[1,0,2,3],[5,4,6,7]]
    sysParams.jesdRxRbd		= [4, 4]
    sysParams.jesdRxScr		= [True,True,True,True]
    sysParams.jesdRxK		= [16,16,16,16]
    
    		#####	JESD Common	#####
    	
    sysParams.jesdABLvdsSync= True
    sysParams.jesdCDLvdsSync= True
    sysParams.syncLoopBack	= True	#JESD Sync signal is connected to FPGA
    
    ##############		GPIO		##############
    sysParams.gpioMapping	= {
    						'H8': 'ADC_SYNC0',
    						'H7': 'ADC_SYNC1',
    						'N8': 'ADC_SYNC2',
    						'N7': 'ADC_SYNC3',
    						'H9': 'DAC_SYNC0',
    						'G9': 'DAC_SYNC1',
    						'N9': 'DAC_SYNC2',
    						'P9': 'DAC_SYNC3',
    						'P14': 'GLOBAL_PDN',
    						'K14': 'FBABTDD',
    						'R6': 'FBCDTDD',
    						'H15': ['TXATDD','TXBTDD'],
    						'V5': ['TXCTDD','TXDTDD'],
    						'E7': ['RXATDD','RXBTDD'],
    						'R15': ['RXCTDD','RXDTDD']}
    
    ##############		LMK Params		##############
    lmkParams.pllEn			= True
    lmkParams.inputClk		= 983.04 # Valid only when lmkParams.pllEn = False
    lmkParams.lmkFrefClk	= True
    setupParams.fpgaRefClk	= 245.76 # Should be equal to LaneRate/40 for TSW14J56
    
    ##############		Logging		##############
    logDumpInst.setFileName(ASTERIX_DIR+DEVICES_DIR+r"\Afe79xxPg1.txt")
    logDumpInst.logFormat=0x0 #Modify to 0x1 to save register scequence to log file. Script takes more time to execute.
    logDumpInst.rewriteFile=1
    logDumpInst.rewriteFileFormat4=1
    device.optimizeWrites=0
    device.rawWriteLogEn=1
    
    device.delay_time = 0
    #-------------------------------------------------------------------------------------------------#
    AFE.deviceBringup()
    
    AFE.TOP.overrideTdd(15,3,15)	# bit-wise; 4R,2F,4T

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。