This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:如何同步测量开始时间?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1208357/afe7900evm-how-to-synchronize-the-measurement-start-time

器件型号:AFE7900EVM

您好!

我想知道如何结合使用 AFE7900EVM 和 TSW14J5x 来同步射频信号的测量启动时间。

目前、每次测量的测量开始时间都不同。

我相信这可以通过触发函数实现、但请介绍具体的方法。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、仙女、

    若要设置触发器功能、您可以转到 Data Capture Options 并选择 Trigger Option。 然后您可以对其进行设置、以便 FPGA 仅在触发时捕获数据。 有关触发条件设置的更多信息、请查看 HSDC Pro 用户指南。

    此致、

    David Chaparro