This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6243:如何解决启动问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1208416/iwr6243-how-to-troubleshoot-boot-up

主题中讨论的其他器件:IWR6243

我有一些基于 PROC127A 的演示板。  我的原理图和 PROC127A 完全相同。  我用一块完全实用的电路板可以从 CSI2接口获取数据。  我的其他板在启动过程中的不同步骤会出现故障。  我正在寻找 IWR6243发出的任何信号、以便了解确切的问题是什么。  对要监控哪些引脚来查看发生了什么情况有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    您使用什么 MCU 来控制这些器件? 或您使用的其他什么电路板? 您在上面提到的电路板上只有2个 IWR6243器件、对吧? 哪些器件无法启动?它们在哪些阶段发生故障? 在初始 ROM 引导时、在配置之后、在第一次传输之后? 任何模式或其他信息? 如果存在板对板变化、则可能是功率或焊接问题。  

    是否有任何 nerror LED 亮起? 它们是从电源打开还是在引导/配置期间打开?

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 PROC137A (Sitara AM273X)板来控制这些器件。  是的、PROC127A 有两个 IWR6243器件。  我有四个功能不正常的板。  二个步骤执行引导、直到发送 rlRfInit、然后在 CSI2上发送数据之前失败。  nERROR LED 也未亮起。  另一个电路板发送 RLDevicePowerOn (主器件)、然后提供 NERROROUT。  最后一个电路板发送 rlDeviceAddDevices (从器件)、但随后挂起、而不能打开 NERROOUT。  是否有 BSDL 文件可用于芯片边界扫描?  或者我们能否获取 IWR6243的 code composer 配置以及在 R4微控制器及其构建系统上运行的源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    非常感谢您的详细信息。 我将深入了解这一点。 我仍然认为电源问题似乎是最可能的、因为它们似乎在不同的点都出现了故障。 但是、这些情形是否可以重复? 对于每个电路板、每次都会在同一时间点发生误差?

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jackson、

    IWR6243可获得正确的电压。  可能是组件不良或工艺不当。  这些错误是可重复的。  通过在引导序列期间查看标志来缩小问题的范围会有所帮助。  如果进行边界扫描来排除 IWR6243自身的故障、也会大有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    我也同意。 我更具体地说是运行时的电源问题、这可能是某些电路板制造问题。 我收到了一些关于测试和检查的更多建议。 根据我们在 Sitara 上提供的演示软件、请在周五之前给我提供更多建议。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    设置在这些步骤中失败的常见原因是 校准期间功耗不正确、这会导致欠压。 这可能是他们在稍微不同的时间都出现故障的原因。 您是否能够在运行启动时检测功耗、以查看它是否被下拉?

    我认为此时我们可能需要离线、以便我们可以进行布局审查并更具体地讨论功率测量和设置。 我将启动一个电子邮件主题帖进行讨论。

    此致、

    杰克逊