This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:与 TSW14J57EVM 的兼容性

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1210284/afe7900evm-compatibility-with-tsw14j57evm

器件型号:AFE7900EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVM

您好!

我和我的团队非常有兴趣将 TSW14J57EVM 与 AFE7900EVM 配对、从这里的其他博文中我可以了解到它们应该是兼容的、但对 BOM 进行比较 TSW14J57EVM 使用560引脚 FMC 连接器和 AFE7900EVM 400引脚连接器。 它们是否仍然兼容、或者是否需要某种适配器板?

此致、

西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    TSW14J57上的 FMC+连接器与 AFE7900EVM 上的 FMC 连接器向后兼容。 这两个电路板彼此兼容并可直接连接在一起。

    此致、

    David Chaparro