This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF371125EVM:基带放大器不适用于评估板

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1206522/trf371125evm-baseband-amplifier-not-working-for-the-evaluation-board

器件型号:TRF371125EVM
我按照  数据表中的 EVM 测试说明进行操作。
电路板的运行电流为290mA、而不是数据表中的385mA。
当我使用频谱分析仪进行检查时、混频器本身可以工作、但 BB 放大器没有工作。
当我在软件中更改"BB Gain"时、增益没有变化。
我希望我可以把这块板换成新的板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jooeun、您好!

    您需要联系 TI 客户服务进行更换。 我不知道如何帮助你。

    不过、我们或许可以进行一些调试? 如果您可以尝试探测 GPIO 引脚以实现快速增益变化、以确定它们是否处于 CMOS 输入的正确电平、并再次检查增益、我认为这将有助于推动进展。 您可以试试这个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    我检查了 GPIO 引脚 GAIN_B0、1、2。

    当 EN_FastGain 为 OFF 时、BB 增益=24且 BB 增益=0时的增益差异仅约为3dB。  

    它应该是24dB。  

    当 EN_GastGain 打开时也是如此。  

    我将 SPI 增益寄存器编程为24、并更改了 GAIN_B0、1、2。

    最大增益差约为3dB。  

    我想现在的情况是芯片里的 PGA 放大器根本不起作用。  

    似乎只有3dB BB 衰减器可以正常工作。  

    当我启用3dB 衰减时、我会看到3dB 下降。  

    我会联系 TI 客户服务进行更换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jooeun、您好!

    您可以请求更换 EVM。 但是、我认为这不是硬件问题。 相反、您需要浏览用户指南以确保实际对编程增益进行了正确编程。 此外、您还需要确保正确实现 ESD 安全。

    我将批准交换 EVM。