This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7700:延迟时钟配置

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1205110/afe7700-delay-blockconfiguration

器件型号:AFE7700

您好!  

在  slose45a-rtp-final.pdf 的9.3.3.3段中提到了延迟块。

您能否提供有关为所有 TX 和 RX 通道分别进行配置的信息?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oleksii:

    我正在与我们的团队核实这一点、并将在周五前与您联系。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oleksii:

    我更新了 AFE77xx 加密文件夹"软件和用户指南"部分中的 Register_set 文档。 对于 TX 链延迟块配置、您可以在 TX 顶部寄存器映射中参阅以下寄存器:   

    130h、131h、132h、140h、141h 和142h。

    如数据表中所述、延迟块仅在 TX 链中可用、在 RX 链中不可用。  

    此致、

    Vijay