This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769:AFE7769的 RX 通道的衰减精度存在问题

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7769

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1207640/afe7769-a-problem-with-the-attenuation-accuracy-of-rx-channel-of-afe7769

器件型号:AFE7769

大家好、

在对 AFE7769进行温度补偿时、我们发现 RX 的衰减精度存在问题。 当衰减为1dB、2dB 或3dB 时、误差可以忽略不计。 但当衰减为5dB 时、误差非常明显、衰减实际上仅约为4.2dB。

原因是什么?


此致、

Katherine