This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:捕获 ADC 时 DAC 链路中断

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1207188/afe7950evm-dac-link-breaks-when-capturing-adc

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7950

为了评估 AFE7950EVM、我根据文档"AFE7950EVM TSW14J57pptx"设置了步骤13、但如果我在使用 DAC 传输时使用 ADC 进行采集、则 DAC 链路断开、波形混乱。

我想同时运行 ADC 和 DAC、我应该怎么做?

当我执行命令"AFE.adcDacSync ()"时、DAC 的波形变得清晰、但当我用 ADC 再次捕捉它时、变得混乱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuto:

    预计会出现此问题、要解决此问题、您应执行 AFE7950+TSW14J57启动指南中的步骤6和7。 这包括在 ADC 侧持续采集、直到 DAC 输出看起来良好、如步骤6所示、然后切换 ini 文件、不再发生问题。  

    此致、

    David Chaparro