This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:关于 HSDC Pro 参数更改

Guru**** 2600405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1191364/afe7950evm-about-hsdc-pro-parameter-change

器件型号:AFE7950EVM

AFE950EVM 的评估如何改变数字步进衰减器的值?
对于 TX、这是比例因子吗?
RX 应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuto,

    有人会很快回复您的问题。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuto:

    要控制 AFE 的 DSA、数字步进衰减器、可在 Latte 中使用以下命令。

    AFE.DSA.setRxDsa(Channel,Value)

    AFE.DSA.setTxDsa(Channel,Value)

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我能够使用您教授的方法设置 DSA、TX 普遍良好、但 RX 设置和测量结果非常不同。

    原因是什么?

    频率为1090MHz、输入电平为4dBm。

    DSA 以1dB 步长将范围从0更改为25dB。

    此致、

    大岛和人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    9.5GHz 时、精度也很差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuto:

    您面临的问题是未校准 DSA。 为了校准 DSA、您可以使用 Latte 中的函数、我将着手为此创建指南。 我将能够在星期四之前与您分享该指南。  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuto:

    随附的 PPT 包含 DSA 校准可遵循的步骤。

    e2e.ti.com/.../DSA_5F00_Calibration.pptx

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您播放 PPT。

    我尝试根据 PPT 示例使用内部 TX 方法进行校准、但日志显示略有不同。

    之后、我再次测量了 DSA 的精度、但结果仍然很差。

    原因是什么?

    此致、

    大岛和人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuto:

    它与校准前的关闭量是否相同? 我将在我身边运行扫描、以验证1GHz 下的 DSA。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、它们的偏差量相同。

    与指南相比、缺少日志中的最后三行是否有关系?

    此外、我根据指南校准了 TX DSA、但在 TX2和 TX4上出现错误。

    此致、

    大岛和人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuto:

    只是为了在执行校准后确认、您是再次对 AFE 进行编程还是执行任何类型的复位? 必须在每次 AFE 启动后执行此校准。  

    此外、您看到的误差是意料之外的。 我将尝试在我这边重现此示例。  

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    配置 DSA 后、我使用 Latte 进行编程、以更改采样频率和 NCO 频率。

    我想在本周内解决这个问题。

    非常感谢。

    此致、

    大岛和人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuto:

    正如我在上一次答复中提到的,问题是,每日生活津贴应在 AFE 编程后进行校准。 如果先校准 DSA、然后对 AFE 重新编程、则 DSA 将不再进行校准、需要重新校准。 如果您尝试测试多个配置、则必须在每次配置 AFE 后校准 DSA。  

    在这种情况下、可能有用的一点是、在校准 DSA Latte 时、会将 DSA 校准数据导出到文档、然后可以重新加载到 AFE。 这意味着、 在为每个配置校准一次 DSA 之后、您可以保存校准数据。 这样、在将 AFE 编程到特定配置后、您可以加载 DSA 校准数据、而不必再次校准 DSA。  

    默认情况下、AFE79xx GUI 将 DSA 校准数据包存储在以下位置: C:\Users\ \Documents\Texas Instruments\Afe79xxLatte\lib。 DSA 校准后、应更新文件名、以避免覆盖之前的校准数据。  

    若要读取并加载数据包、可以在 Latte 中使用以下命令:

    byteList=AFE.convertHexFileToByteList("C:\\Users\\<>\\Documents\\Texas Instruments\\Afe79xxLatte\\lib\\RxDSACalPkt.hex")
    AFE.applyRxDsaCalibPacketFromByteList(byteList)

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    好的、我会尝试的。

    使用不同的配置进行校准时、是否可以更改采样率和比例因子?

    另外、为什么 TX2和 TX4在 TX 校准期间失败?

    除了更换电缆、我没有做任何特别的事情。

    此致、

    大岛和人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuto:

    您是否尝试在 多种配置中使用 AFE? 这是您更新采样率和抽取/内插的原因吗?  DSA 应针对您将要使用的每种不同配置进行校准。 每个配置都可以具有不同的采样率和抽取/内插因子。 对 AFE 进行编程和校准 DSA 时、您是否可以分享您要遵循的过程?

    我不确定您在 TxB 和 TxD 上看到错误的确切原因。 我建议尝试使用其他电缆进行环回连接、然后查看问题是否再次发生。

    您可能感兴趣的一点是、在 AFE79xx 安全文件夹中、我们有两个涵盖 Rx 和 Tx DSA 校准程序的文档。 它们都位于 AFE79xx 安全文件夹的"应用手册"部分。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    按照我在之前的回复中收到的指南、我使用"S1_OnboardClk_RX_250m_TX_FB_500M"的配置进行了配置、并加载了数据包、RX 配置成功。

    不过、当我更改采样率和 NCO 频率时、即使采用相同的过程、配置期间也会出现错误。

    有什么限制吗?

    错误内容为"输入 SIG ERR"、"具有高杂散的 GPC SIG"。 观察波形、音调周围没有较大的杂散。

    具体来说、根据"S3_OnboardClk_RX_TX_500m_FB_disabled"、"etupParams.fpgaRefClk"更改为368.64、每个 NCO 更改为9000。

    我检查了您介绍的安全文件夹文档、但我无法解决问题。

    此致、

    大岛和人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuto:

    我遇到了一个类似的问题、我正在对其进行调试。 问题可能是、在9GHz 的 NCO 频率下、ADC 中有一个奈奎斯特边界带内。 ADC 以2949.12MHz 的频率进行采样、因此在8847.37MHz 上存在一个奈奎斯特边界。 如果您在将 NCO 设置为不同频率(如9.5GHz)的情况下尝试 DSA 校准、是否会得到相同的错误?

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当我在不改变采样频率的情况下将 NCO 设置为9.5GHz 时、我能够进行校准。

    我还尝试了其他几种 NCO 模式、但有时校准是可行的、有时则无法实现、因此、正如您所说、奈奎斯特可能是相关的。

    此致、

    大岛和人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuto:

    对于它没有校准的时间,你接近一个 Nqyuist 边界。 如果是、那么您将要做的是频率规划、使奈奎斯特边界不在频带内。

    此致、

    David Chaparro