This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:JESD204B 数据格式

Guru**** 2600715 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1204210/afe7950-jesd204b-data-format

器件型号:AFE7950

您好!

我需要检查 AFE 的 ADC/DAC 的 JESD 数据格式。 LMFSHdRx 和 LMFSHdTx 均为'24410'- 4 DAC/ADC 均为四通道。 每个通道设置一个 I/Q

我正在使用 Xilinx JESD IP、在其数据表中有一条注释说"TX_tdata transfer JESD204B 传输层、而不是原始转换器样本"。

我向 DAC 的 JESD IP 发送了16位有符号整数 I/Q 数据和无控制位、但没有看到我预期的射频输出。

1>请告诉我如何为 DAC/ADC 将 I/Q 数据映射到传输层/从传输层映射。

2>Xilinx IP 首先传输最低有效字节。 我将 I[15:0]数据连接到低位字[15:0]、并将 Q[15:0]数据连接到高位字[31:16]。 因此,会首先传输 I[7:0],然后将最后发送 I[15:8]、Q[7:0]和 Q[15:8]。 让我知道 I/Q datra 的正确序列。

3>实际上、我对 I/Q 数据格式感到非常困惑。 参考设计 ZCU102_AFE79xx_8b10b_10Gbps.zip 中、生成了16位有符号整数音调并将其发送到 TI_IP。 因此、我认为进出 FPGA 的数据将是16位有符号整数。 但是、afe7950数据表中有一个表格8-3浮点格式。 寄存器字段 FLAOT_PT_MODE 和 FLOAT_PT_FORMAT 是否意味着 RX 顶部寄存器映射中的寄存器0x6d4和0x6d5? 如果上电后不写入寄存器0x6d4、那么其值默认为0、要发送到 FPGA 的数据格式是什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YS:

    AFE 上 LMFS 24410的帧格式如下所示。 Tx 24410也将采用同样的格式。

    对于浮点格式、默认情况下不启用浮点格式、因此 FPGA 应发送16位有符号整数。 如果您使用启用了浮点的内部 AGC、则可以相应地更改数据格式。  

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    I/Q 数据 是16位数据。 我需要知道的是应首先发送哪个字节。 高字节[15..0]? 还是低字节[7..0]?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YS:

    我认为应该先发送高字节[15:8]、然后是低字节[7:0]。 我将与我的团队核实这一点、并在明天结束前与您联系。  

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YS:

    在与团队确认后,我们确认应该是高字节[15:8],然后是低字节[7:0]。

    此致、

    David Chaparro