This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:通道速率计算

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1202826/afe7950evm-lane-rate-calculation

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7444

中的启动指南 DAC 的 LMFSHd=44210、数据速率491.52MSPS 和 ADC 的 LMFSHd=24410、数据速率=245.76MSPS。 信号通道速率的输出为9.8304G。 请指定245.76和491.52是复合数据速率还是仅实数。 如果是复杂的、请说明通道速率是如何计算的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    245.76和491.52 是复杂的数据速率。

    您所指出的 LMFSHD 是每个子芯片。 要获得 JESD 链路的 LMFSHD、您只需将 L 和 M 加倍。因此、该器件的完整 LMFSHD 为 Rx 侧48410。 然后、您可以使用以下公式计算通道速率:

    通道速率=((采样频率)/(抽取))*(#bits/sample)*(编码)*(I/Q 通道)*(通道数)/(#通道数)

    例如、在本例中、Rx 的采样频率为 2949.12MSPS、4个 RX 通道具有4个通道、使用12倍抽取、每个样本具有16位、使用10b/8b 编码。

    通道速率=(2949.12 M /12)*(16)*(10/8)* 2* 4/4=9.8304Gbps

    本应用手册中有一个很好的关于 AFE7444的示例、见第2页。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaa875

    此致!

    卡米洛