Other Parts Discussed in Thread: AFE7900, AFE7950, AFE7900EVM, AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7900、 AFE7950、 AFE7900EVM、
您好!
我们将使用连接到 ZCU102的 AFE7900和 AFE7950 (EVM)的评估板。
背景:我们有一个在 AFE7900EVM 上运行的设计(特别是使用了通道 C 和 D)。 寄存器值是从 Latte 的日志中提取的(对于 AFE7900)并写入 AFE (同样是工作设置)
现在我们要在 AFE7950EVM 上测试相同的工作设计。 我们将7900EVM 替换为7950EVM。 但是、我们无法看到来自 Tx 端口的任何输出。 Rx 端口正常工作(通过 ILA 捕获)。 数字环回(Rx 连接到 FPGA 内部的 Tx)也不会发出任何信号。(这些信号可以在 ILA 上看到)。 AFE7950中似乎有一些设置必须以不同的方式进行配置。
我们确认 AFE7950EVM 是一块工作板(正如我们通过基本设计测试并直接从 Latte 配置的那样)。
qpll lock 和 rxlmfc_buffer_delay 提供正确的值(在7950EVM 上)
提前感谢您的帮助、