This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5闪存/调试问题、(错误-1274 @ 0x0)

Guru**** 2601285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1201379/cc2340r5-flash-debug-issue-error--1274-0x0

主题中讨论的其他器件:CC2340R5

您好!

我使用的是 CC2340R5开发板、(simplelink_cc23xx_sdk_6_40_00_21_eng) SDK、Code Composer Studio 12.0.0

自使用此控制器板一 个月以来、此问题从未发生过。

今天、在将代码刷写到板中的同时、我收到下面提到的错误、下面附上了相同的屏幕截图。

为了进行故障排除、我自行尝试了一些步骤:

1.尝试刷写 SDK 中提供的 READY 示例代码。

2.已尝试从其他笔记本电脑刷写代码。

尝试替换与笔记本电脑连接的 USB 线和 XDS 110 USB 调试探针/Cortex MOP。

但问题仍然存在、仍然没有解决。

请帮助解决。

谢谢

错误:

连接到目标时出错:
(错误-1274 @ 0x0)
连接序列期间出错。 具体原因未知、但可能是由于尝试访问由于缺少电源、时钟或身份验证(即安全措施阻止)而无法访问的内核或逻辑的结果。
如果被安全阻止、并且如果支持、则在完成身份验证过程后可以允许访问。
(仿真软件包9.8.0.00235)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此错误似乎是由一个无效的 CCFG 引起的。

    我建议遵循快速入门指南中"刷写空白器件"下的步骤。

    CCS 控制台中也详细介绍了这些步骤。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    感谢您的答复。

    我们为 评估板的板上接头引脚提供了外部3V 电源。

    我想这是某个电源问题、或者其他问题。

    仅在外部使用3V 电源连接一次、问题已解决。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、感谢您告诉我!

    此致、